This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:VDD33的上升时间规范

Guru**** 2552210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090900/tusb8020b-rise-time-specification-for-vdd33

部件号:TUSB8020B

您好,

根据数据表,3.3V和1.2V电源的最低提升时间要求。  此最低要求的目的是什么?

目前在我们的设置中,3.3V电源上升时间约为30US。 我们已尝试在供油线上添加10uF,但上升时间仅为~50us。  想知道 这是否 会影响IC的功能/性能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yee Nee Lee,您好!

    只要不存在过冲问题,就可以忽略上升时间的最小值。

    此致,

    JMMN