This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036:未检测到USB鼠标或键盘

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090047/tusb2036-tusb2036-usb-mouse-or-keyboard-not-detected

部件号:TUSB2036

   在下游端口中未检测到鼠标或键盘。

检测到画笔驱动器或调制解调器。

请提供解决方案    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2036的通电重置脉冲是在100 us和1 ms之间,还是始终拉高?

    主机是否始终检测到集线器?  检测到鼠标时,下游端口上的线路状态是什么?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位始终为高。

    主机始终检测HUD。

    随附的示意图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在通电100 us至1毫秒后,重置需要脉冲低电平,否则集线器将不会处于已知状态。

    您是否可以尝试手动切换重置并查看鼠标是否出现?