This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万" I"可替换为DP8.3822万" H"?

Guru**** 2005515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090812/dp83822i-dp83822-i-can-be-replaced-by-dp83822-h

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件: DP8.3822万H

各位专家,您好!

DP8.3822万"I"可更换为DP8.3822万"H"? 这些设备的差异只是工作温度。 因此,这些设备是引脚对引脚兼容的,可以直接相互替换。 我的理解是否正确?

此致,
藤原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,藤原三

    正确, DP8.3822万I和 DP8.3822万H引脚与引脚兼容,唯一的区别在于工作温度范围。  

    谢谢!

    David