This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:EDID要求

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090838/tfp401a-q1-edid-requirement

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件:TFP401

您好,TI团队  

我们对此IC功能有一些疑问  

1)是否需要EDID电路? 当我们通过 TFP401AIPZPRQ1 IC将数据从一个处理器传输到另一个处理器时,

2)我们在 一个电路板上有多个TFP401AIPZPRQ1 IC,我们是否需要每个芯片的EDID? 因为我们正在 将多个HDMI数据从处理器传输到处理器。

3)三个控制信号的功能是什么,当DE为低时,我们可以期望得到哪种数据? 请详细说明控制信号的应用和使用案例吗?   。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.对于EDID,TFP401不直接参与EDID通信,此通信在处理器之间直接处理,通常大多数面板使用所有EDID信息实现内部EEPROM。  TFP401将只接收传入TMDS信号并将其反序列化,而不考虑分辨率。 因此,是否需要EDID取决于应用程序和视频处理器的要求。

    2. CTL[3:1]是 通用输出,因此,例如,如果用户的面板上有一些东西,他们想通过源控制,他们可以使用这些针脚。

    3. DE是一个输出,表示空白和活动视频间隔。

    谢谢

    David