This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:270M时的功耗

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090616/lmh1219-power-consumption-at-270m

部件号:LMH1219

我们正在使用LMH1219来恢复ASI数据和1x 270M时钟。  在270M频率下是否有工作功率?  特别适用于单电源2.5V操作。   数据表仅列出12G的工作功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    当设备检测到信号时,它不知道输入的数据速率。 因此,当前在不同 数据速率之间的消耗(获取锁定)是相同的。 另一方面,当我们锁定在SD或其他速率时,电流消耗在12G数据速率的10mW范围内。 无论采用何种数据速率,设备VCO都以相同的频率运行,而输出驱动器的消耗量也有细微差别(约10mW)。

    此致,Nasser