This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:光电二极管操作,带激光驱动器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1151L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090283/onet1151l-photo-diode-operation-with-laser-driver

部件号:ONET1151L

我有一个设计是基于您网站上的参考原理图。

 

在这种情况下,PD引脚连接到Tosa中PD的阴极。 我在数据表中看到,光电二极管以这种方式连接...

 

 

我还看到,我可以通过设置寄存器值更改ONET1151L上PD引脚的电流方向。 在我的情况下,我的Tosa有一个光电二极管的阳极连接到一个引脚。 光电二极管的阴极连接到激光的阳极。 因此,我的配置如下所示...

 

我的问题是,假设我反转ONET1151L上的PD针脚的方向,电路是否能与我的特定Tosa (如上所示的连接)一起正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我想在这种情况下,阴极将直接进入VCC。 在您的配置中,我看到我们通过铁氧体磁珠转至VCC。 这意味着在DC上,我们将有一条直接通往VCC的路径,而不是在AC上,这可能会影响性能。 我也检查了,但找不到我们连接PD的工作参考,如您所示。

    此致,Nasser