This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:EVM输入生成和位配置

Guru**** 2956220 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, LVDS83BTSSOPEVM, SN65LVDS93A, DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089576/sn65lvds93a-evm-input-generation-and-bit-configuration

部件号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他部件:TVP7002, LVDS83BTSSOPEVM, DS90UB928QEVM

您好,我正在尝试调试我新开发的系统。  它使用TVP7002到SN65LVDS93A将VGA转换为LVDS以获得6位模式LCD。  我刚刚订购了LVDS83BTSSOPEVM来帮助LVDS端,但我找不到用于TVP7002的EVM板或输出兼容RGB总线的任何其他EVM板。  关于能够为LVDS EVM提供输入的EVM或仪器的任何建议?

另外,有人能帮我把接口从30位映射到18位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:  

    DS90UB928QEVM使用其内部PATGEN (模式生成器)模拟TVP7002 RGB输出。 下面是产品链接。 这是您想要的吗?  

    https://www.ti.com/tool/DS90UB928QEVM

    在颜色映射方面,您是否可以共享LCD的规格? 我正在寻找一个位映射图,它将帮助我们确定从TVP7002到SN96LVDS93A需要什么才能获得该映射。  

    最佳,

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用TX23D203VM0BAA-1和TX18D211VM0BAA-2;两者均处于6位模式。 如果您向我提供地址,我可以通过电子邮件发送数据表。

    您提到的EVM套件的输出与我订购的LVDS EVM套件相同。  我正在寻找一个EVM套件,它可以输出LVDS EVM输入(类似于TVP7002输出)所需的24位RGB总线和HS,VS,DE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:  

    抱歉,出现打字错误。 926 EVM具有您所需的RGB输出。  

    https://www.ti.com/product/DS90UB926Q-Q1

    www.ti.com/.../DS90UB926QSEVB

    请将数据表发送至 s-huang2@ti.com 

    最佳,

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu,

    在EVM套件的帮助下,我了解到我需要映射到TVP7002的FIDOUT的DE输出以实现基本操作。  我把它拉得非常高,以为它会在逻辑上起作用。

    接下来的问题是,我错误地将我的位映射到TVP7002的LSB。  现在我可以看到窗口输出,但很明显是噪音。  是否有方法配置TVP7002以将MSB内容转移到LSB?  为清晰明了,我映射了RGB[0..5],而不是RBG[4..9]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:  

    我对TVP7002不太熟悉,需要一些时间来研究。 我希望下周早些时候能与您取得回复。

    最佳,

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:  

    看看TVP7002,我认为 没有一项功能可以将MSB内容转移到LSB。  

    最佳,

    舒