This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3826万I:DP8.3826万集成MAC系列端接电阻器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089401/dp83826i-dp83826-integrated-mac-series-termination-resistor

部件号:DP8.3826万I
主题中讨论的其他部件:DP8.3826万E

DP8.3826万具有 用于  RX_D[3:0],RX_ER,RX_DV,RX_CLK,TX_CLK的集成MAC系列端接电阻器。

e2e.ti.com/.../DP8.3826万IRHBT.pdf

在 “Snla344a Application Report:How and Why to Use the DP8.3826万E for EtherCATRegisteredApplications (snla344a应用报告:如何和为何将DP8.3826万E用于EtherCATRegistered应用程序)”中

e2e.ti.com/.../0576.snla344a.pdf

所有这些信号都具有外部串行电阻33.2 欧姆(R251,R256...  R259)。

这是正确的吗?为什么?

 此致Alex。

e2e.ti.com/.../0576.snla344a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    它取决于应用程序。

    我们建议您执行IBIS模拟以确定内部终端电阻器是否适合您的应用。 否则,您可以添加这些附加终端电阻器。  

    最佳,

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:


    如果没有其他问题,我会将此标记为已解决。  

    请随时联系我们以获得进一步的支持。  

    最佳,

    Alon