This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102与125BR111对比

Guru**** 2911640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS80PCI102, DS100BR111, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091041/ds80pci102-ds80pci102-vs-ds125br111

部件号:DS80PCI102
主题中讨论的其他部件:DS125BR111DS100BR111DS80PCI810

DS80PCI102的引脚对引脚(P2P)是否与DS125BR111配合使用? 是否存在其他关键差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    DS80PCI102的功能与 DS100BR111与DS125BR111的功能相同。

    DS80PCI810的功能与DS125BR111相同。

    在功能方面,我们指的是线性。 DS80PCI102比DS125BR111的线性更强。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-所以它们不是引脚到引脚,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    它们是引脚到引脚的,但在提供功能时,我不会混合这两种。

    此致,Nasser