This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215与TUSB216之间的区别是什么

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB216, TUSB215, TUSB216I, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091150/tusb215-what-is-the-difference-between-tusb215-with-tusb216

部件号:TUSB215
主题中讨论的其他部件:TUSB216,TUSB217A TUSB216ITUSB212

您好,先生:

我们使用TUSB216来测试眼图,并且已经通过了Car Play/Android Auto测试。

但我们面临着短缺问题,只有TUSB215有货物,请您告诉我们 TUSB215与TUSB216有何区别?

尤其是EQ和升压功能,它是否具有相同的价值?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    TUSB215的封装与TUSB216不同,性能也不同。

    可能的引脚兼容设备为TUSB216I,TUSB217A或TUSB212。  请注意 ,版本之间的设备行为存在差异:

    https://www.ti.com/lit/an/slla551/slla551.pdf

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB215和TUSB216I均衡器和升压功能不同。 TUSB215没有TUSB216I那么多的重新驱动功能。  

    TUSB215还集成了CDP控制器,该控制器始终处于启用状态。 FI您的设计已经有BC 1.2 控制器,那么TUSB215不能在不干扰BC 1.2 协商的情况下使用。