This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:未使用的引脚

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091108/tca9536-unused-pin

部件号:TCA9536

你好,员工

处理未使用的引脚。

当前未使用的针脚已打开。 是否有任何推荐的连接方法,例如将未使用的引脚接地?

未使用的引脚为P1和P2。 (我们正在考虑P3是否没有必要。)

设置为配置(0x03),使用的端口P0设置为输入(1),其他端口设置为输出(0)。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持打开状态。 未使用的输入不能浮动,但这可通过集成上拉电阻器来防止,默认情况下启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    您好,Cafain,

    请记住,由于上拉启用配置在所有引脚之间共享,这意味着如果已用引脚禁用上拉,则需要将未用引脚配置为输出,以避免真正的浮动输入。 如果仍启用上拉,则可以让未使用的引脚保持浮动。 如果您不想担心这些状态中的任何一种,也可以在这些未使用的PIN上包括外部上拉。  

    如果您还有任何疑问,请告知我们。

    此致,
    Eric Schott