This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:与SN65HVD232的比较

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, SN65HVD233, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091377/sn65hvd233-comparison-with-sn65hvd232

部件号:SN65HVD233
主题中讨论的其它部件:SN65HVD232TCAN332

各位专家,您好!

你好。

CX正在 为SN65HVD233D寻找备用部件。 我想知道SN65HVD232DR是否具有与SN65HVD233D相同的基本CAN电路?

在其应用中,它们是接地引脚5和8,而不是使用SN65HVD233D的独特功能。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    这些器件属于同一个系列,共用一个通用CAN驱动器和接收器电路。 引脚5 (LBK)和引脚8 (R)连接至GND,SN65HVD233的行为与SN65HVD232相同。  

    对于其他耗材选项,客户可能还会考虑TCAN332。 这是一款较新的3.3V CAN收发器,其引脚对引脚与SN65HVD232兼容(引脚5和8上带有NC)。 虽然它的CAN电路略有不同,但设计较新,我希望系统只能通过开关进行改进。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott