This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:XFI至SFI再定时器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091408/ds100df410-xfi-to-sfi-retimer

部件号:DS100DF410

我们正在使用的SOC将推出10G XFI接口。 我们正在寻找一个选项,这样,如果我们能够与SFP端口通信,就不需要使用phy,这将是一个很好的选择。 如果我使用DS100DF410作为这些XFI信号的重新计时器,它是否可以将这些XFI信号转换为SFI兼容信号? 这将使我们完全避免使用额外的营养。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS100DF410再定时器非常适合XFI和SFI接口应用。 XFI和SFI都是10G串行接口,主要用于10G以太网前端端口光学应用。 在XFI和SFI之间连接时,不涉及数据解码或重新编码。 XFI和SFI之间的差异都在高速电气参数的最小/最大限值上。 例如,SFI SPEC具有Rx压力输入测试要求,与XFI SPEC相比,主机再计时器的要求要严格一些。 但是,DS100DF410再计时器根据TI的验证测试结果,具有一定的容差,同时满足SFI和XFI接口规格。

    谢谢!

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以基本上,我可以在中间使用这些来确保使用这个再定时器来处理电气参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    -Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!