This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:SN65HVD12DR

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091307/sn65hvd12-sn65hvd12dr

部件号:SN65HVD12

尊敬的支持人员:

请帮助检查并确认 X射线结果中的差异是否有效。

它们在引线框中有差异。 请参考照片。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Isagani,

    在不同日期或不同地点生产的设备很可能具有不同的导联帧。 这些材料与冲模分开采购,因此看到一些变化并不少见。

    因此,我们可以特别确认,您能否分享此处显示的每个设备的批号? 这将让我们在系统中查找特定的批次,以确认它们确实是相同的芯片。 批次代码应包含在每个订单的发货信息中。 如果没有,请分享每个设备的顶部标记和预计发货日期。  

    此致,
    Eric Schott