This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:TCAN1044AV-Q1评估

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091274/tcan1042devm-tcan1044av-q1-evaluation

部件号:TCAN1042DEVM
主题中讨论的其他部件:TCAN1044AV-Q1

大家好,

我们的客户正在寻找 TCAN1044AV-Q1评估板进行测试。 我只发现TCAN1042DEVM引 脚对引脚兼容TCAN1044AVDRQ1

是否可以 将EVM上的TCAN1042替换为TCAN1044AVDRQ1进行评估?

此致,

郑慕伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muwei,

    是的,TCAN1042EVM与TCAN1044A系列器件(以及TI的任何其它8引脚CAN收发器)兼容。 EVM和器件都应订购,并交换随附的TCAN1042器件,以便评估TCAN1044A。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott