This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:数据表查询(顺序和节能)

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086917/dp83867is-datasheet-queries-sequence-and-power-saving

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

请帮助我回答以下数据表问题吗?

1.数据表7.6 中T1,T2和T3的最大允许值是多少?
(我认识 到此线程中已给出T1要求。 T2和T3怎么样?)

2.释放RESET后,为了避免在对寄存器设置进行编程之前意外链接,我的客户希望使用POWER_DOWN引脚。
在释放重置信号之前,Power_Down针脚是否应该断言为低电平?
此外,在释放重置后,POWER_DOWN引脚低到高是否有任何定时要求?

3.在数据表8.6 .22中,哪一项是节省功耗的最佳LED_GPIO _SEL和LED_2_SEL配置? 我的客户将仅使用LED_0和LED_1针脚。

4.在数据表8.6 .96中,禁用CLK_O_DISABL是否有助于节省功耗?

5.在数据表8.6 .97 GPIO复用器控制寄存器中,哪一项是节省功耗的最佳GPIO _1_CTRL和GPIO _0_CTRL配置? 我的客户不会使用GPIO 0和GPIO 1。

6.能否告诉我建议的寄存器设置以节省功耗? 我的客户希望关闭尽可能多的电路块以节省电源。

7.不访问MDIO接口时,是否可以停止MDC时钟供应?

8.停止MDC时钟后,我想再次访问MDIO,如果我再次提供MDC时钟是否正常?  提供MDC时钟后,在访问MDIO之前等待一段时间是否更好?

此致,

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,

    数据表部分7.6 中没有T1,T2,T3的最大指定值。

    我们没有这种特征,但我们怀疑PHY的POR在PWDN甚至可以注册声明之前将优先。 我们没有关于PWDN计时的任何数据。

    您的大多数问题都与节能有关,因此我将在这里回答所有问题。 除了调整速度(系统要求)和提供1.8V电源外,禁用CLKOUT和GPIO的配置在技术上节省了电源,但与速度和电源调整相比,这将是非常小的。 PHY的大部分功耗都是由于其正常运行,因此,通过禁用/修改CLKOUT/GPIO引脚状态不会节省大量的功耗。

    在不需要SMI访问时停止MDC时钟是非常好的。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome-san,

    感谢您的支持。

    我不理解您对第2项的回答。

    >"我们没有这种特征,但我们怀疑PHY的POR在PWDN甚至可以注册声明之前具有优先权。"

    您能用更直接的表达方式再次回答吗?

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh-san,

    感谢您的查询。

    为了进一步解释,当Reset被释放且PHY正在经历其脱离该状态的过程时,PWDN引脚断言将不会注册并生效,直到PHY脱离Reset (重置)状态。 因此,在释放Reset (重置)信号之前,可以断言LOW (低)。 但是,这一点尚未经过测试以确认。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome-san,

    关于重置取消声明后的PWDN声明计时,您说,您没有任何有关PWDN计时的数据。

    我的客户认为,PWDN至少应在 T2=120ns (从取消声明重置开始的硬件配置锁定时间)后声明为高。

    请 您发表意见。

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,

    同样,我们没有任何有关PWDN计时的数据。 但是,您在7.7 部分中看到的时间是物理层采样捆扎电压(T2)然后将这些捆扎引脚转换为常规操作(T3)所需的时间。 您的客户是否在PWDN模式下尝试编程PHY以避免意外链接? 如果是这种情况,则必须在T1之后再进行一点,因为MDC/MDIO访问在重置后已准备就绪。 一旦您的客户完成注册编程,他们就应该发布PWDN。  

    此致,

    Gerome