This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:端口PWRCTL/Baten -需要上拉?

Guru**** 2951100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091360/tusb8041-port-pwrctl-baten---pullup-required

部件号:TUSB8041

引脚FULLPWRMMGMTz保持浮动,这应导致逻辑低电平(内部下拉)。

我使用10k抽胶将PWRCTL提高到逻辑高。

根据我的理解,只要未设置OVERCUR (拉低电平),这将导致通过PWRCTL引脚上的高信号为端口供电?

在我的电路中,IHE PWRCTL-Pin保持低位。 是否需要上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    您的设置正确:

    当USB_VBUS为高电压时,PWRCTL输出由USB主机根据USB规格使用USB命令进行控制。

    当USB_VBUS为低电平时,除非启用电池充电,否则不会断言PWRCTL输出。在这种情况下,PWRCTL输出将打开,然后在USB_VBUS变为高电平时切换。

    此致,

    JMMN