This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:磁性审查请求

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091128/dp83867is-magnetics-review-request

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

能否帮助我查看 以下磁性是否适用于DP8.3867万IS?

1. GST5009M LF-Tel

NA0069RM LF

此致,

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    我研究了这些磁性的参数,它们看起来不错。

    但是,由于该设备未通过这些磁性材料的验证,建议客户在对设计进行产品化之前进行足够数量的测试。

    --
    此致,
    Gokul。