This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:TFP403

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089110/tfp403-tfp403

部件号:TFP403
主题中讨论的其他部件: TFP401

您好,

我正在寻找HDMI到LVDS转换器来驱动7英寸非触摸式LCD。
我们希望继续使用两个转换器组件,一方面是HDMI到DVI或RGB,另一方面是DVI或RGB到LVDS。 由于TFP403是DVI接收器,我想知道它是否可以接收HDMI信号以及输出哪种信号?
此外,如果您可以向我推荐一个LVDS发射器,它最适合TFP403或您建议的另一个。

我不习惯数字显示驱动程序链接,因此如果您能提供一些解释,我无法真正了解HDMI和DVI之间的区别。

提前感谢您对我的请求提供反馈和支持。

此致,

Oumy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oumy

    我们提供了有关如何设计HDMI至LVDS转换器的指南: http://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的反馈。
    我很好地看了你向我提议的文件,这是非常有趣的。
    但我不理解所建议的DVI接收器能否在输入中接收HDMI信号。 因为您的一位同事告诉我,"TFP403和TFP401可以应用于具有数字视频接口(DVI 1.0)的高速数字接口解决方案,而不是高清多媒体接口(HDMI)。我们需要HDMI到RGB (24位)和RGB (24位)到LVDS的转换器。 因此,如果您有这些功能,请推荐我参考。 我将向您发送我们的架构,以便更好地了解我们的需求。

    提前感谢您的支持

    此致,

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oumy

    DVI和HDMI的主要区别在于DVI不支持嵌入式音频,而HDMI支持嵌入式音频。 TFP403输入可以支持HDMI,但不支持嵌入式音频。

    谢谢
    David