This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:需要确认我们是否可以使用DP8.3848万T和DP8.3848万H作为可能的替代

Guru**** 2970910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091032/dp83848q-q1-need-to-confirm-if-we-could-use-the-dp83848t-and-dp83848h-as-possible-alternate

部件号:DP8.3848万Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DP8.3848万T, DP8.3848万H

您好,

你好。
我们的客户对DP8.3848万QSQ/NOPB的可能替代产品有疑问。 请参阅下文。

我目前正在使用DP8.3848万QSQ/NOPB以太网phy芯片,但由于库存问题,我计划使用其他部件。 我发现这个部件似乎是完美的DP8.3848万HSQ/NOPB和 DP8.3848万TSQ/NOPB (它的引脚和寄存器映射与我看到的相同)。 您能否确认此部件是否确实是DP8.3848万QSQ/NOPB的替代品?

谢谢你。

此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:  

    客户是否需要汽车级零件?  DP8.3848万Q-Q1已 通过AEC-Q100 2级认证,而 DP8.3848万T和 DP8.3848万H未通过认证。  

    否则,您列出的所有部件都可以互相替换。  

    谢谢!

    David