Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM
您好,
我设计了一个PCB,其 DP83TD510E APL PHY和DP8.3822万 ETH PHY配置为中继器模式,就像 DP83TD510E-EVM一样。 在对水平面ESD测试进行间接放电时,APL链路有时会断开,然后恢复(这是ESD测试失败)。
我对 DP83TD510E-EVM进行了相同的测试。 我发现当ETH PHY被配置为RMII主中继器(APL链路有时会断开然后恢复)时,它的行为方式是相同的。 但是,如果我将APL PHY配置为RMII主控制器, DP83TD510E-EVM APL链路将始终正常,并将间接ESD放电传递到平面测试。
我的PCB配置了ETH PHY作为RMII主控制器。 TI之所以建议这样做,是因为当 DP8.3822万启动时,如果DP83TD510E不提供50MHz参考时钟,DP8.3822万可能无法正常启动。
您能否帮助我了解如何确保可靠的启动和通过ESD测试? 产品没有微控制器,所以我不能通过寄存器写入来配置PHY。 我必须使用绑带。
感谢您的帮助,
赛勒斯