This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:IEEE 1588 PTP

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084996/dp83640-ieee-1588-ptp

部件号:DP8.364万
主题中讨论的其他部件: DP8.363万, DP8.3869万

大家好,

我知道DP8.364万和DP8.363万可以支持IEEE 1588 PTP,但我的客户希望找到支持IEEE 1588 PTP的1GnE PHY。

请问您是否有推荐的设备?

我看到DP8.3867万和DP8.3869万可以支持IEEE 1588 SOF。 IEEE 1588 PTP和SOF之间有何区别?  它看起来像是两个不同的协议。

请您提供一些意见吗?

谢谢!

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    我们没有任何支持1588 PTP的GbE设备。

    但是,DP8.3867万和DP8.3869万支持SFD/SOF (帧开始检测),当检测到帧开始时会生成信号。 这有助于MAC消除由PHY导致的时间戳不准确。 这一功能对运行完整1588协议的MAC有一些帮助。

    1588 PTP功能是广泛的功能,PHY可以处理时间戳,存储时间戳,运行时间戳计数器。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    如果还有其他疑问,请告诉我。 否则,您能否将查询标记为已解决?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    感谢您的帮助! 我将关闭该线程。

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ivy!