This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:客户正在查找视频切换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092186/tvp5158-customer-is-looking-for-the-video-switcher

部件号:TVP5158

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻找 视频切换器!!!

1.我们的器件"TVP5158"是否 曾用于HD-TVI和SD-CVBS之间的视频信号切换?

2.我们现在是否有TI的设计支持? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我们在E2E论坛上不再为该设备提供直接支持。  您可以在E2E论坛中搜索以前讨论的存档帖子,这些帖子可能有助于解决您的问题。 对此造成的不便和缺乏指导,我们深表歉意。

    通过阅读数据表,TVP5158可以从以下突出显示的输入转换为突出显示的输出。 我不知道此设备是否已用于或适合HD-TVI和SD-CVBS应用。 再次对这里缺乏指导表示遗憾。