This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031A:DS90LV031A/DS90LV032A的保护二极管TPD1E1B04组合

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031A, DS90LV032A, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090606/ds90lv031a-combination-of-protection-diode-tpd1e1b04-for-ds90lv031a-ds90lv032a

部件号:DS90LV031A
主题中讨论的其他部件: DS90LV032ATPD1E1B04

您好,

我正在设计50Mbps LVDS接口连接器。
DS90LV031A和DS90LV032A用于此LVDS接口电路。

我将为DS90LV031A (每个4通道输出引脚)和DS90LV032A (每个4通道输入引脚)添加保护二极管。

我正在考虑部件号为TPD1E1B04的保护二极管。

我希望了解有关DS90LV031A/DS90LV031A和TPD1E1B04组合的建议。

此致,
网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    我认为您选择的设备已经足够了。 您的DS90LV031A 和 DS90LV032A之间是否有连接器/电缆 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    感谢您的回复。

    TPD1E1B04和DS90LV031A/DS90LV032A放置在相同的电路板上。
    (连接器和电缆不用于连接TPD1E1B04和DS90LV031A/DS90LV032A。)

    TPD1E1B04到DS90LV031A/DS90LV032A的距离将在1英寸以内。

    此致,
    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    了解了,这里是否有结构图? 如果可能,我想了解为什么在不使用连接器/电缆 且LVDS链路仅与印刷电路板发生转换的情况下需要ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Malik

    我似乎误解了您的咨询内容。

    电路板在TPD1B1E04外部有外部接口连接器。

    外部设备通过2 m 至3 m 的电缆连接到此电路板上的外部接口连接器。

    外部设备可能会不时更换,每次都应重新连接电缆。

    很抱歉,我还没有准备好参加结构图。

    此致,
    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mesh,

    不用担心,您已经在这里澄清了ESD设备放置位置的一些情况。 还有一个问题,是通过 外部接头传输的单端信号还是差分信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    外部接口连接器线路中包括4 LVDS驱动器线路(+/-),4 LVDS接收器线路(+/-)和信号接地线路。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD1E1B04仍然  是ESD 设备的好选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    感谢您的回复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    不用担心!