This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:关于SN65DP141的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091542/sn65dp141-question-about-sn65dp141

部件号:SN65DP141

您好:

客户需要进行设计预留。 请帮助发布参考设计/BOM以及sn65dp141rljr的其他设计材料。 相关项目信息如下:


投影信息备注

projectname d2 plus (台式收银机)

平台(Intel/AMD/MTK) MT8395

项目状态(EVT/DVT/PVT)研究前阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我以私人消息的形式向您发送了DP141EVM设计文件,您会检查一下吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我已收到,感谢您的分享。