This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:如何选择足够的时钟?

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC421A156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090209/tlk2711-sp-how-to-choose-adequate-clock

部件号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他部件:CDC421A156

您好,

我想选择具有适当抖动的参考时钟。

从40 ps峰间抖动的初始要求来看,如何计算12kHz-20MHz之间的抖动RMS,而不进行噪声折叠?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要测量随机抖动rms。 您可以通过示波器方法或通过相位噪声测量以及使用频谱分析仪进行后续集成来为有问题的振荡器执行此操作。 获得sigma RJ值后,将其乘以N因子,以获得所需BER级别。 通常,TI提供的低噪声振荡器和频率合成器(如DOE)在数据表中具有RJ规范。 请参阅以下示例。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk61e2.pdf

    谢谢!

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,但我仍有一些问题。

    应在哪个集成频段测量RJ? 该值将会很大程度上取决于此集成频段。

    特别是当XO已连接到TLK (无滤波器,无PLL)时,集成频段是否应为1kHz到XXXX GHz?

    此外,相位噪声的测量将采用单侧带。

    RJ的规格是单侧带还是双侧带? (折叠噪音)

    例如,如果RJ =400 FS RMS ->它与参考时钟的相位噪声有何关系,因为没有给出集成频带?

    是否必须除以sqrt(2)才能获得非折叠噪音?

    同样,我们的目标是选择一个时钟,但供应商通常规格为12k-20MHz,没有噪音折叠。

    谢谢

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,当通过相位噪声分析测量RJ时,我们建议在频率域中从CDR环路带宽集成到Nyquist (即波特率/2)。 相位噪声测量为单侧带。  还可以通过采样范围测量使用抖动分解在时间域中检查随机抖动值。 采样示波器通常将直方图应用于信号边缘,观察到的西格玛值为RJ。 我不熟悉文件夹噪音,但我认为它不会在这里发挥作用。

    谢谢!

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会发现下面链接中的TI应用说明非常有用。

    https://www.ti.com/lit/an/scaa113/scaa113.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,

    如果没有PLL,如何选择集成的起始频率? CDR循环带宽将不适用。规则是需要1kHz?

    那么停止频率是Fclock /2或波特率/2? 在TLK上,最大波特率为2.5 Gbaud。 停止频率为1,25 GHz?

    这意味着集成频段非常大。

    在TLK数据表上,指定为:TX预算=80 ps峰值到峰值

    只能将允许的总传输抖动的一部分分配给参考时钟--- > 10 %

    因此参考时钟抖动预算=8 ps p-p

    经验法则=>对于现代时钟发生器,将允许的参考时钟抖动的25 % 分配给确定性,将75 % 分配给随机抖动。

    确定性抖动= 25 % 总抖动= 2 ps p-p

    随机抖动= 75 % 总抖动= 6 ps p-p

     

    RJ =6 ps/14 (因为DTD=0,5,BER =10^-12 )= 0428 ps RMS

    因此,我必须选择一个时钟,它在1kHz到1,25 GHz的集成频段上显示428 FS RMS抖动?

    计算中必须存在错误。

    谢谢你

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    相关内容: 如果没有PLL,如何选择集成的起始频率? CDR循环带宽将不适用。规则是需要1kHz?

    那么停止频率是Fclock /2或波特率/2? 在TLK上,最大波特率为2.5 Gbaud。 停止频率为1,25 GHz?

    这意味着集成频段非常大。

    • 您提出了一个好的观点。 我的建议是更适合使用时钟参考(作为应用工程师,我个人支持的产品类型)的基于CDR的再计时器和SerDes设备。 这种Fbaud /2指导确实会导致集成频段对于您正在验证振荡器噪声级别的情况来说太大
    • 在相位噪声应用中,我共享了我们的时钟组,建议如下:“100 MHz时钟的RMS抖动测量的集成带宽是10 kHz到20 MHz;对于25 MHz时钟测量,带宽是10 kHz到5 MHz”。 我认为停止频率20MHz对于您的应用情况更合理

    您的RJ计算实际上看起来是正确的。 TI提供了具有这种良好性能的振荡器和频率合成器部件号。 请查看TI时钟产品组合。 例如,下面的部件号具有低至380 FS RMS的输出抖动 ,集成在10 kHz到20 MHz之间

    谢谢!

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的最后一点是,来自TX预算计算的抖动必须是双侧带?

    部件号CDC421A156在单侧频带中的抖动在10kHz到20MHz之间,低至380 FS RMS?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK应用的振荡器相位噪声通常被描述为单边带(SSB)相位噪声。 Morover频谱分析仪执行SSB相位噪声测量。

    谢谢!

    Rodrigo