This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:如何理解直流增益功能

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091755/ds160pr410-how-to-understand-dc-gain-feature

部件号:DS160PR410

大家好,

由于我不熟悉PCIe转驱动器,我想知道您是否可以帮助解释直流增益功能。

我知道在PCIe转驱动器中,CTEL将通过高频升压和低频衰减实现均衡。对于直流增益,它是否意味着低频衰减? 如果是,它指的是多低频率? 低于4GHz? 为什么需要同时使用增益和VOD来设置直流增益值?  

另一个问题是数据表6.6 中的参数增益,“低频CK”和“增益=L3和增益=L2时的比率”是什么意思? 如何理解此规格?  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruixin,

    1)。 请注意数据表的图1。 这将显示每个频率的转位驱动器增益。 在较低频率下(例如1GHz或更低),信号不会被媒体衰减-与较高频率不同。 总之,我们主要是提升被媒体衰减的高频内容,而低频内容则通过,因为它没有衰减。

    2)。  增益是指平坦VOD增益。 通过平坦增益,我们的意思是整个带宽(低频和高频)受到影响。 例如-VOD增益L0至L2 -6dB表示L2的VOD为-6dB或相对于L0的VOD的一半。

    此致,Nasser