This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:出现哪些未读症状

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089743/tca4311a-what-symptoms-occur-unread

部件号:TCA4311A
主题中讨论的其他部件:TCA9511A

你(们)好  

您能帮您解释一下原因是什么,读取时无法读取数据,如红色圆圈所示,信息已填充,请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示读取失败的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth,

    正如Clemens所说,我们需要更多信息。 通信波形的图像会有所帮助,某种示意图也会有所帮助。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户遇到的情况是,有时他们可以阅读信息,有时则无法阅读。 数字或FF将正常显示,无法读取时将显示XX。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth,

    发生故障时,您是否能够获得SDA/SCL的范围捕获?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bobby

    提供波形,如下所示

    (失败)

    (通过)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是数据表的8.4 第3节中描述的问题。 使用较弱的上拉电阻器和/或为总线线路增加电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    正如Clemen's所指出的,这似乎是上升时间加速器打开并经历了争论,我怀疑这是在ACK过程中发生的。 在线上看到的体积也似乎有点高,这可能会使上升时间加速器更早触发,因为您更接近它们打开时的阈值。

    改变上拉电阻器/负载可能会有所帮助,通常会使它们更弱,从而减慢启动加速器的上升时间。

    如果您处于开发阶段的早期阶段,我建议迁移至TCA9511A,因为它是功能上的改进,可取代TCA4311A。 TCA9511A的唯一缺点是ESD等级低于TCA4311A。

    -Bobby