This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:是否有插入式更换件? 像TCA9554A一样?

Guru**** 2875440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091790/pcf8574a-is-there-a-drop-in-replacement-like-tca9554a

部件号:PCF8574A
主题中讨论的其他部件: TCA9554A

我们使用SOIC-16封装(DW后缀)中的PCF8574A I/O扩展器。  

由于它们很难找到,是否有更新的更常见的替代产品?  

TCA9554A看似可能,但有何区别?  

在有关 为新设计选择I2C扩展器的应用报告SLVA787中,PCF前缀甚至没有在图3诊断树中列出--这是什么意思?

PCF8574A的NXP版本如何?  似乎等同,但地址需要上拉,P端口I/O仅被弱地上拉。

提前感谢您的帮助!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI和NXP PCF器件的行为相同,包括三个地址输入和准双向I/O。

     TCA9554A (以及所有其他PCA95xx/TCA95xx设备)的I/O必须配置为输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢,Clemens。  

    所以,不,TCA9554A不是一个插入器,因为我必须更改配置寄存器的I2C代码。  谢谢,我错过了!

    此外,感谢您的快速响应!

    保罗