This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于产品ID的设置

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090905/tusb4020bi-about-setting-of-product-id

部件号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他部件: TUSB8020B

大家好,

 

我们的客户使用TUSB4020BI,他们设置了“Product ID=0x003E”,并设置了设备状态和命令寄存器(0xf8)的cfgActiv=“1”。

结果,PC侧显示“Product ID=0x003C”,因此该值存在差异。

*应用程序和PC中的TUSB4020BI通过USB连接。

 

———

[Q1]

这是否是TUSB4020BI的正确行为?

---

 

[Q2]

他们设置了TUSB4020BI的“Product ID =DEFAULT(0x8025)”。

结果,PC侧显示“Product ID=0x8027”,因此该值存在差异。

这是否是TUSB4020BI的正确行为?

---

 

[第三季度]

我在数据表中找到了以下评论。

> USB 2.0 设备描述符中报告的值是此寄存器位为XORed且带有0.001万b的值。

 

如果要显示“0x003E”,是否应设置TUSB4020BI的“Product ID=0x003C”?

———

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    是的,这是预期的。  如果要显示0x003E,则需要对0x003C进行编程。  这是因为TUSB4020B和TUSB8020B使用相同的基本设计,在USB 3.0 集线器中,USB 2.0 集线器部分报告的ID必须与USB 3.0 集线器部分报告的ID不同。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    非常感谢你的帮助。

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,请告诉我们是否还有其他问题。