This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:P2P设备咨询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091640/ds125br820-p2p-device-consult

部件号:DS125BR820

大家好,

 我们的DS125BR820是否可以与 此处的PI3EQX1.2908万AZFEX完全P2P使用? 客户希望在设备短缺的情况下获得备份解决方案。 谢谢。

e2e.ti.com/.../PI3EQX1.2908万A2.pdf

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    这两种设备似乎是P2P。 但是,在功能方面可能存在一些差异-因为这是两种设计。 竞争对手在有受欢迎的产品时使用P2P,但在功能方面,他们可能具有不同的性能。 客户可以使用这两个零件进行评估,以确保其符合设计目标。

    此致,Nasser