This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEP11:最小输入摆动参考

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVEP11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091151/sn65lvep11-minimum-input-swing-consult

部件号:SN65LVEP11

各位专家,您好!

问候,

现在,我的客户正在寻找一款超高频缓冲芯片。 他们 发现SN65LVEP11 可能是此应用的潜在候选项。

但是,其SN65LVEP11的输入是一个2V CM的信号,且摆幅仅为150mV。 SN65LVEP11是否可以使用此功能 

根据数据表,使用交流耦合时,可接受150mV。

但是,在应用手册 SCAA059C中,建议最小值为310mv。  

您能否帮助验证150mV摆动是否足以使SN65LVEP11稳定工作。  

我们是否有一些EVM或仿真资源?

谢谢,BRS,

达信Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    应用手册仅提及大多数应用的典型V_ID。 客户可以根据数据表中的EC表判断SN65LVPE11 V_ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:  

    什么应用程序? 名称? 我可以在哪里下载?

    谢谢。

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    我指的是您提到的App便笺。 客户应使用数据表EC表中列出的规格。 客户正在考虑交流耦合应用? 这里是否有结构图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    因此,使用交流耦合,150mV V_ID可用于 SN65LVPE11,足以使 SN65LVPE11稳定工作,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150 mV是此设备的最低可能VID是客户可以保证不低于150 mV VID,然后是。 请记住,PCB /电缆损耗也可能有变化。 我建议客户设计更大的VID,不要超过最低规格。