我有一个带有DP8.3869万HM设备的自定义主板,配置为RGMII至铜缆模式。 我已连接到标准PC以太网端口进行测试。 MAC接收数据正常,MAC发送TX_Data,TX_CLK,TX_CTRL信号正常(基于我自己对o范围的解释),但当我在Wireshark中查看时,我看不到从该板收到的任何消息。
我一直将模式减慢至10 Mbps,并在PC上验证了这一点,读取MDIO寄存器设置以及查看RGMII时钟/数据信号速度。 当我查看TX_DATA行和TX_CLK时,它们的边缘对齐在340 ps内,所以我将RGMII_TX_CLK_Delay设置为1,我尝试了DLL_TX_DELAY_CTRL_SL的各种值,但仍然没有运气。
关于检查/尝试什么的任何建议?