This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 48MHz时钟输入规范

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091676/tusb2046b-tusb2046b-48mhz-clock-input-specification

部件号:TUSB2046B

大家好,

USB集线器的48MHz时钟输入是否有详细的电气规格? 最小/最大高/低输入值,频率容差等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp:

    除所述 的3.3V时钟信号和100 ppm频率稳定性要求外,我们没有任何其他书面要求。

    此致,

    JMMN