This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:从PHY到MAC的RGMII TX时钟频率

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085846/dp83867e-rgmii-tx-clock-clock-frequency-from-phy-to-mac

部件号:DP8.3867万E

早上好,

我的主板上有1Gbps以太网连接。 当我的主板独立运行时,我看到MAC RGMII TX时钟为125 MHz,PHY RGMII TX时钟为2.5 MHz。  

一旦我的主板通过以太网连接到另一个主板,就会建立1Gbps链路,我看到两个时钟都是125 MHz。  

PHY中是否有任何功能,即使我将PHY配置为RGMII 1Gbps,如果没有链路,它也会将PHY Tx时钟保持在2.5 MHz?  

此链路如何在PHY中建立过程?

此致。  

奥努尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onur,

    感谢您与我们联系。

    您的观察结果是PHY的预期行为。
    在链路建立之前,PHY开始自动协商。

    自动协商要求PHY从最低速度开始并开始以最高速度移动。

    由于PHY在自动协商完成前处于10Mbps模式,RGMII RX_CLK (PHY的发射器)最初为2.5MHz (对应于10M模式),并在自动协商完成后切换到125MHz。

    MAC是否发现此行为存在一些问题?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onur,

    请告诉我详细情况是否足够。 如果是,请将查询标记为已解决吗?

    --
    此致,
    Gokul。