This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:地址-1处无phy

Guru**** 2765585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085025/dp83848k-no-phy-at-addr--1

部件号:DP8.3848万K

大家好,


我正在使用带有Linux内核5.4 的i.MX8DXL定制主板。70.我的phy是DP8.3848万,连接到i.MX8DXL定制主板上的EQOS控制器。
添加了以太网DP8.3848万所需的DTS和PIN更改。我收到以下错误
[ 14.15.5241万 eth] imx-dwmac 5b5万.ethernet eth0:地址-1处无phy
[ PHY] IMX-dwmac 5b5万.ethernet eth0:stmmac_open:无法连接到14.16.9115万 (错误:-19)

请告诉我此错误与PHY相关的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rizwan,

    感谢您与我们联系。

    该错误消息表明,PHY ADDR为1时,无法通过MDC/MDIO访问以太网PHY。
    这可能是由于MDC/MDIO从控制器到以太网PHY的连接不正确所致。 也可能是因为PHY使用不同的PHY ADDR而不是1。
    也可能是因为PHY未正确通电。

    您能否分享主板示意图以供查看?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    根据原理图,地址为4。。。它不能通过DTS正确获取。

    另一个问题,无法附加到phy...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rizwan,

    处理器供应商/团队更适合回答有关stmmac_open (错误-19)的问题。 请您与他们核实一下,并告诉我这是否是PHY问题以及错误的确切含义是什么?

    无论如何,在连接之前,您是否可以通过将PHY地址更改为1来重新运行,并查看第二个问题是否也已解决?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    更改为地址1也有同样的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rizwan,

    感谢您的确认。 我假设更改为PHY ADDR -1消除了第一个错误。 请确认。

    对于第二个错误,您可以咨询处理器供应商吗?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rizwan,

    如果问题得到解决,请您告诉我。 如果是,请将查询标记为已解决吗?

    --
    此致,
    Gokul。