This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:支持SGMII和RGMII

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085462/dp83867is-sgmii-and-rgmii-support

部件号:DP8.3867万IS

在我们的新设计中,我们将 DP8.3867万IS用作1G PHY,  

PHY与Xilinx RFSoC GTR组(作为SGMII)相连,出于我们的测试目的,我们还需要检查RGMII,它可以同时将RGMII和SGMII引脚从PHY连接到RFSoC, 我们的首选是SGMII和RGMII,仅用于某些测试目的。我们每次使用一个接口,另一个接口是隔离的,请找到所附图像以进行说明。

1.电容器(0.1uF)和电阻器(22E)的所有多路复用信号都处于三脚板模式,以避免存根。  

2. 在SGMII模式下,电容器将安装,电阻器不安装,所有其他RGMII引脚都被隔离

3. 在RGMII模式下,电阻器将安装,电容器不安装

4. MDC,MDIO引脚连接到PS

请帮助我们在RGMII/SGMII模式下确认此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibrahim,

    感谢您与我们联系。  
    该计划看起来很适合在RGMII和SGMII之间进行多路复用。

    请注意,我们需要MDIO上的2.2kohm上拉电阻。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul,感谢您的确认,

    1关于MDC,MDIO引脚的更多查询当我们使用多个phy时,是否可以将所有phy的MDC,MDIO引脚组合为单一,如I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibrahim,

    是的,我们可以对MDC/MDIO PIN进行锁定。 但是,我们需要注意连接到同一总线的所有设备的PHY ADDR是不同的。

    整个通用总线应使用一个2.2千欧的单电阻器。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibrahim,

    如果还有其他疑问,请告诉我。 否则,您能否将查询标记为已解决?

    --
    此致,
    Gokul。