This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:正在寻找将STANAG 3350B (RGB同轴电缆)桥接到DVI

Guru**** 2538800 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091431/tfp410-looking-to-bridge-stanag-3350b-rgb-coax-to-dvi

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: TVP7002

我可以使用哪些TI器件将模拟视频,RGB同轴电缆桥接/转换为DVI或HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的理解是,STANAG 3350B与PAL类似,它是一个复合视频。 TFP410输入只能支持数字RGB。 因此,您必须找到一种方法从STANAG3350B转换为数字RGB,然后转换为HDMI。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我一直在四处挖掘。 您认为TVP7002是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     读取TVP7002数据表后,它看起来像是用于将模拟输入转换为数字RGB。 但是,请注意,TI不再支持此产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您的观看。 我很感谢。  

    您是否可以为我的项目(STANAG到DVI/HDMI)推荐任何仍受支持的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     抱歉,您的问题已专门针对TVP7002转发给我。 据我所知,所有TVP700x都不支持。 对于满足您的要求且仍有TI支持的产品,我需要我们的接口团队专家进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    遗憾的是,我们没有可支持将STANAG直接连接到DVI/HDMI的解决方案。 查看上一篇e2e帖子 ,https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/37.8789万/need-video-adc-to-support-non-standard-video-format/1334796?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=STANAG#1334796。133.4796万。</s>133.4796万 TVP7002可能支持STANAG,但正如Charlies在回答中指出的那样,此器件是NRND,不再受TI支持。

    谢谢

    David