This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:您能帮我们调整HDMI设置以放大眼睛吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091570/tmds442-could-you-help-us-to-adjust-hdmi-setting-to-make-eye-bigger

部件号:TMDS442

尊敬的TI:

我们遇到的TMDS442信号质量问题需要您的帮助。
我们的信号质量在1920x1080p_deep颜色1080颜色时出现故障,眼睛太小。
您能否帮助我们让眼睛变大?
我们使用GE = H,GPIO模式。
我们已经尝试预先调整,但它不起作用。
您能否向我们提供有关如何调整HDMI大眼睛的更多信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享您的示意图,布局图和眼图?

    除了PRE之外,您唯一可以调谐的其他旋钮是VSADJ, 它是一种1 % 精密电阻器4.64 ,VSADJ - kΩ,从VSADJ连接到接地,以允许差分输出摆动以提供TMDS信号电平。 差分 Ω 驱动器提供典型的10mA电流接收器功能,通过50 µ A端接电阻器提供典型的500mV压降。 当不严格要求输出摆动以满足TMDS信号电平时,允许连接10 % 精度电阻器。 10 % 电阻器提供438 mV和532 mV范围内的差分输出电压。

    谢谢

    David