This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091018/dp83tg720s-q1-searching-ti-solution

部件号:DP83TG720S-Q1

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在  AWR2544 雷达上寻找PHY (1000BASE-T1)

我目前向客户推荐以下解决方案,请帮助确认是否可行或是否有更好的解决方案? Thx

 用于PHY的TPS7.4501万PQWDRVRQ1 (1000BASE-T)

用于LDO的DP83TG720SWRHARQ1 (用于PHY)

 用于ESD 2通道的TPD2E001DRLR (用于1000BASE-T)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,  

    您能否提供有关设计的其他详细信息,以便我们为客户选择最佳PHY? 客户正在寻找什么功能?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    客户正在寻找   符合 1000BASE-T,THX标准的PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,  

    如果1000Base-T1是唯一的要求,则DP83TG720是一个不错的选择。  客户是否正在寻找1000BASE-T以外的任何其他功能?

    谢谢!

    David