This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:IO引脚处的内部上拉

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCA9555, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091419/pcf8575-internal-pull-up-at-io-pins

部件号:PCF8575
主题中讨论的其他部件: PCA9555PCF8574

您好,

你好。 我有一位客户正在使用PCF8575。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我目前正在创建一个带有以下IO扩展器的主板:
PCF8575  PCF8574  PCA9555   
我必须使用某些IOS作为输入,并且想知道是否可以在没有外部上拉电阻器的情况下使用它。

PCA9555的数据表显示100千欧到VCC =>似乎正常。  
PCF8574的 µA数据表显示100 µ A AT 8.2。2每个P端口输入/输出 =>的简化示意图似乎正常。

PCF8575的数据表显示  了在8.2 时为100 mA (0.1 A)。2每个P端口输入/输出的简明示意图。

此100 mA在数据表中是否正确,或者我是否误解了此值?
每个输入100mA似乎是一个非常高的值。例如,当使用8个输入时,内部"上拉"。

此致,

Ray Vincent