This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:10Mbps时的电流消耗

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091383/sn65hvd1782-q1-current-consumption-at-10mbps

部件号:SN65HVD1782-Q1

您好,

客户想知道我们是否有 数据可   提供给他们的RS485和RS422 (100欧姆负载) 10Mbps的电流消耗。 或者 ,如果有一个图形在54欧姆负载和100欧姆负载下扩展到10Mbps。 是否可以提供此信息?

提前感谢您的参与。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard,

    请参阅 此帖子 ,其中概述了如何计算RS485功耗。 从本质上讲,总功率被分为3部分:通过IC消耗的功率,通过总线负载消耗的功率,以及以更高数据速率通过电容负载消耗的交流功率。 该文章解释了功率消耗的三个不同部分以及方程式。 该帖子中还引用了一个应用说明,其中显示了计算功耗的示例。

    看看这些帖子,如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    Eric Hackett