This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DS16EV5110A

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574855/ds16ev5110a-ds16ev5110a

部件号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他部件: DS16EV5110

您好!大家

      DS16EV5110A     不支持FPC  电缆的60帧HDMI信号,您是否介意帮助 我?非常感谢   !

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移至高速接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,
    DS16EV5110A的额定速率为每条通道2.25Gbps。
    在您的帖子中,您记录了60帧。 指定视频分辨率和每像素的位数非常重要。 只要每个通道限制为2.25Gbps,DS16EV5110就可以用于此应用。
    此致,Nasser