This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:无错误的HEo/Veo值

Guru**** 2544180 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573377/ds110df1610-heo-veo-values-for-error-free

部件号:DS110DF1610
主题中讨论的其他部件:DS125DF1610

您好,

客户希望确认HEO/Veo值无错误。 关于HEO,如果输入抖动容差大于0.7UI (如DS125DF1610数据表),我们是否判断HEO必须大于0.3UI? 同时,我们如何考虑Veo的利润率?

条件;

・适配模式0 -仅限CTLE

・数据速率- CPRI和5Gbps

此致

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki-San,

    遗憾的是,没有确切数量的HEO或Veo眼部开口保证无误操作。 HEO和Veo应简单地用作量化CTLE是否已优化的方法。 这是通过在调整CTLE后读回HEO或Veo来实现的,以查看孔眼是否最大化。 因此,HEO和Veo回读应被视为一种诊断工具,您的端点(ASIC或FPGA)可在其中确定无错误操作。

    一般来说,至少0.3 UI HEO和至少200 mV Veo的开孔意味着DS125DF1610有机会重新调整信号的时间,而不会出现错误。 但是,同样,HEO或Veo的特定值也不能确保无错误操作。

    谢谢!

    Michael