This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, 3220DFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574843/hd3ss3220-hd3ss3220

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: 3220DFP-DGLEVM

尊敬的所有人:

     我正在帮助我的客户进行HD3SS3220原理图检查,这是 一个DFP应用程序,我尝试在网上找到DFP参考设计,但此应用程序不包含详细原理图,您可以帮我发送HD3SS3220 DFP设计原理图吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../3220dfp-dglevm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

      在这里,您可以查看HD3SS3220的示意图核对表,您可以将本文档用于DFP,UFP和DRP实施。  Win Maung指出的示意图也将帮助您参考DFP。

    e2e.ti.com/.../HD3SS3220_5F00_schematic_5F00_checklist.xlsx

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在寻找3220DFP-DGLEVM参考设计的设计文件。 如果我看一下UFP实施参考设计,我会看到完整的设计文件,如原理图和光绘(www.ti.com/.../TIDA-0.0891万)。 当我查看DFP实施(包括上面列出的链接)时,我只看到一个数据表和一个用户指南,其中包含一小段示意图,仅显示芯片。 从哪里可以获得此芯片的DFP参考设计的设计包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathew,

    请让我与团队核实一下。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew,

    可以给我发电子邮件吗?

    omar.moran@ti.com

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理

    路易斯