主题中讨论的其他部件: HD3SS460, TPS6.5988万
USB PD支持团队
我尝试使用 FTDI访问TPS6.5981万EVM。 但会显示以下错误消息。
我对EVM的设置和配置如下所示。
使用FTDI访问时,我应该检查什么?
请给我你的建议。
此致,
Tamio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USB PD支持团队
我尝试使用 FTDI访问TPS6.5981万EVM。 但会显示以下错误消息。
我对EVM的设置和配置如下所示。
使用FTDI访问时,我应该检查什么?
请给我你的建议。
此致,
Tamio
e2e.ti.com/.../FTDI-Driver-install.pdfIfFTDI通信问题尚未解决,请参阅随附的文件。
您的FTDI问题可能取决于FTDI驱动程序的版本。
谢谢!
Tamio
您好,Tamio:
在某些情况下,我们看到驱动程序与FTDI CDM驱动程序包冲突。 FTDI网站建议在安装新版本的驱动程序之前卸载所有以前的FTDI驱动程序安装。 它们提供了用于此目的的卸载工具:
如果在安装程序中选中了“删除以前的FTDI USB驱动程序”复选框,则将运行此卸载程序的命令行版本:
我们还发现,FTDI驱动程序的不同版本可在Windows的某些版本上工作,但在其他版本上不工作。 较旧的Windows安装似乎对版本2_08_24的响应最好:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM2.0824万_Setup.zip
较新的版本可能对最新版本作出更好的响应:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM2.1226万_Setup.zip
其他用户也报告了2_12_16和2_12_24的成功,其中其他用户失败:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM2.1216万_Setup.zip
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM2.1224万_Setup.zip
FTDI安装指南中还提供了更多信息:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
您好Thomas:
德州仪器(TI)目前未获得授权,无法从总相重新分发Aardvark驱动程序。
请首先下载并安装Windows的Aardvark USB驱动程序,该驱动程序可从以下网址下载:
https://www.totalphase.com/products/usb-drivers-windows
接下来,您需要从此处下载来自总相位的I2C/SPI编程示例:
https://www.totalphase.com/products/aardvark-software-api
安装编程示例后,找到“aardvark.dll”和“aardvark_py.py”文件,然后将它们复制到 C;\Program Files\Texas Instruments \TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\目录中。
有关详细信息,请参阅主机接口工具和应用程序自定义工具的用户指南:
http://www.ti.com/lit/pdf/slva701
http://www.ti.com/lit/pdf/slvuar8
警告:aardvark.dll有两个版本,一个版本随上面 指定的I2C/SPI C编程示例一起提供,另一个版本随Flash Center实用程序一起提供。 我发现Flash Center实用程序附带的版本与我们的工具不兼容,因此请务必从编程示例中提取aardvark.dll。
这是否已完全解决? 我遇到了同样的错误。 我可以看出,TPS6.5981万工具找不到i2c COM端口。 如果我通过终端仿真器为i2c COM端口侦听具有总线Pirate和poke值的i2c总线,我会看到i2c活动。 但是,TPS6.5981万工具不会产生任何活动。
我知道FT4232H是活动的-如果我将端口3和4 UART连接在一起,我可以传递数据。 端口2未配置为UART,我知道这是因为将其连接到端口3不会产生类似的直通。
这似乎完全是查找串行端口的工具问题。 是否存在必须分配给SPI和i2c VCP的特定COM端口?