This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:SN65HVD235 CAN收发器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576695/sn65hvd235-sn65hvd235-can-transceiver

部件号:SN65HVD235

SN65HVD235DR,RS连续使用51公里。设置为在软件中运行250k波特率。 如果我们尝试以500K波特率运行组件,是否会损坏组件?

 

我们目前有一位客户以50万台的客户运行,并且发生了以下情况。

 

1个装置在与外部设备通信时出现消息传输问题

1个装置在初始与外部设备通信后无法启动

1个装置仍工作,与外部设备通信时没有问题

 

我们正在尝试查看由于RS引脚下拉和51Kohm是否会导致此问题,以便我们可以指导客户为什么会发生这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Enrique,

    否,以更快的波特率操作部件不应导致对IC的任何损坏。 您能否提供有关出现消息传输问题和启动问题的设备的更多信息? 对于CAN收发器,您具体观察到了什么?

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max:

    我们遇到的问题是客户测量的电压,并获得以下读数

    在您看来,这怎么会发生?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enrique,

    非常感谢您对示波器的拍摄,我有几个澄清问题。

    对于电源电压,该电压的确切应用位置是什么? 在8V和16V情况下,通信是否正常工作? 所有这些图像是否都是500kbaud?

    此致,

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好:

    对于Vcc,设备的输入电压始终为3.5。 我们还注意到,在8V和16V时工作正常,但在剩下的时候,它似乎使装置的输入电压无法工作。 我们有一个电压调节器,它可以输入8至32V的电压,并将其调节为3.5V,即CAN模块的Vcc。

    我们的装置的输入电压没有直接的pat到我们的装置的Vcc或CAN_L或CAN_H。 这就是为什么我们要问的问题是,是否曾经发生过类似的案例,我们怀疑它是由最终客户引发的,但我们需要与供应商核实。

    谢谢

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrique,

    正如您所说,我看到的唯一情况是存在直接连接时,这通常发生在存在会导致对蓄电池短路/电源短路的损坏时。 这种损坏通常发生在总线上的电压峰值导致设备内部到电源的泄漏路径发生时,但由于我们的设备上没有直接的电源路径,我看不出这是怎么可能的。 以500kbaud运行时也不会发生损坏。

    此总线还连接了哪些设备?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好:

    装置以500KB的速量运行,并连接到另一个CAN设备。

    我们无法重现该问题以匹配2个通道的读数,只有1个是在没有终端电阻器的情况下,将调制解调器的输入电源应用到CAN H或CAN L时。

    我们只需要知道您的团队是否同意这可能是由于外部向CAN H或CAN L供电造成的,因为我们的工厂收到了该设备,并且我们无法复制报告的故障。 (NPF)。

    谢谢
    Enrique Valdez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,您好:

    此外,8V和12V的读数与提供的读数不同,因为它们似乎设备工作正常,在我们的再现测试中,它们仍然遵循预期的输入电压,与提供的图像不同。

    我们怀疑存在设置问题。

    谢谢
    Enrique Valdez