This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:用于Apple的USB-C DCP端口

Guru**** 2821325 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1, TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574136/tps2513a-q1-usb-c-dcp-port-for-apple

部件号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB319-Q1TPS2513A

您好,

我们将使用TUSB319-Q1 USB-C控制器和TPS2513A专用充电端口控制器为Apple生产USB-C充电器。

问题是:如果USB-C控制器配置为1.5A,Apple的充电电流是多少? (对于Apple,TPS2513A默认充电模式为2.4A)。

我们假设5V仅限于3A。  

--

此致,

Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您测试1.2 的各类设备,则此控制器不需要配置1.5A。但如果您测试C型设备,则我认为您需要配置1.5A。