This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5188万:高温下工作时的输出噪音

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572610/sn75188-output-noise-under-the-operation-in-high-temperature

部件号:SN7.5188万
主题中讨论的其他部件:SN5.5188万

你(们)好

在50℃至55℃的下,我们面临SN7.5188万N输出的噪音问题。

输入信号:5V,9600bps
电源:+/-12V

W1:输出端口
W2:SN7.5188万N的输入
W3:SN7.5188万N的输出

℃,在正常温度(约25 ̊ C)下运行时没有噪音。

当发出噪音时,电源电压没有问题。

您认为原因是什么?
请您向我们提供您的观点吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关载荷条件的更多详细信息,如零部件值/模型? 输出端口是否有负载? 噪音是否定期? 它是否与供应变化有关? 我会跟你跟进。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

    感谢您的支持。

    -组件值/模型

    C29:1nF,C30:2.2nF,R15:220欧姆

    可编程控制器连接到输出端口。

    -噪声是否定期?

    否。 噪音似乎随机出现。

    它是否与供应变化有关?

    否。 电源似乎没有变化,与噪音无关。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是如果噪音与电源电压值有关。

    控制器的输入阻抗是多少?

    您是否还能提供正常操作的上升/下降时间? 在数据表中,RS232设备的RL介于3k~7kOhm之间。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hao

    很抱歉回复太晚。

    我们正在检查控制器的阻抗。

    顺便说一下,您是否有RJC (连接到外壳)的信息?

    或者是否可以使用RJA计算Tj?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以为您索取信息。 您正在使用PDIP软件包N,对吧?

    如果我们知道功耗,是否可以使用Theta JA计算结点温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hao

    感谢您的回复。

    >您正在使用PDIP软件包N,对吧?
    是的。

    >如果我们知道功耗,是否可以使用Theta JA计算结点温度。
    我们正在收集数据。 如果收集了数据,我会通知您。

    关于本案中的问题,我注意到另一个问题。

    它是输入tr/TF时间。

    1. SN7.5188万N是否具有输入TR/TF时间的规格? 如果输入的是慢速tr/TF,是否可能出现此问题?
    我们也在检查输入信号。

    2. VIH和VIL的特征为VIH (最小值)= 1.9V,VIL (最大值)= 0.8V。
    该规格是否因温度而异?
    现在,电源电压是+12V/-12V。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到任何关于输入tr/TF时间的规格。 虽然未指定,但我认为该设备的设计可运行高达250k bps。 通常,在可能存在较大负载的驱动器输出处,速度的限制是什么。 如果您更改输入上升/下降时间,您是否看到任何差异?

    在VIH/VIL规格中,温度和电源变化应已考虑在内。 如果您有问题,还可以测试温度范围更广的SN5.5188万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJC是63.0。