This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83初始问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576548/sn65dsi83-sn65dsi83-initial-issue

部件号:SN65DSI83

您好,先生

我的客户将SN65DSI83与QUALCOMM Snapdragon 210  MSM8909配合使用。

我们对面板和面板进行了测试,只是闪烁,然后面板返回黑色。

我们可以知道我们需要注意的是什么参数吗? 请提供建议。

 

面板规格:

Sn65dsi83转储:

0x35 0x38 0x49 0x53 0x44 0x20 0x20 0x20 0x1 0x0 0x83 0x10 0x0 0x1 0x0 0x0

0x20 0x0 0x3D 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x78 0x4 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x4 0x0 0x0 0x58 0x2 0x0 0x0 0x21 0x0 0x0 0x0 0x0 0x64 0x0 0x0 0x0 0x0

0xF 0x0 0x0 0x0 0x6e 0x0 0xA 0x0 0x6e 0x0 0xA 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x39 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

0x0 0x0 0x0 0x0 0x40 0x0 0x0 0x80 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yang,

    是否可以使用DSI调谐器配置DSI83? 请共享.dsi文件。

    确认LVDS CLK输出是否正常运行? 正确的电平,频率(51.2MHz),无抖动?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的面板规格和DSI文件。  请提出您的意见。  

    谢谢!

    Jasone2e.ti.com/.../5822.DSI-and-panel-spec.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    我们的客户(Jason)随附了.DSI文件和面板规格,请帮助查看和检查它是什么问题?

    谢谢
    此致,

    Ken Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    是否可以尝试在DSI调谐器中更改为格式2? 检查面板是否配置为8位LVDS。

    确认LVDS CLK输出是否正常运行? 正确的电平,频率(51.2MHz),无抖动?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以尝试在DSI调谐器中更改为格式2?

     结果是相同的。

    检查面板是否配置为8位LVDS。

    是的,LVDS为8位。 我们可以显示测试模式。

    确认LVDS CLK输出是否正常运行?  

    是,LVDS时钟为51.2M。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    根据您的上述评论,我们知道测试模式是正确的(无闪烁)。 因此可以丢弃LVDS输出的问题。  

    现在,您必须注意以下 几点:

    1.活动DSI数据通道的实际数量是否与SN65DSI8x寄存器配置匹配?

    2. DSI CLK和HS数据通道上的信号完整性  

    3. LP到HS和HS到LP计时是否满足MIPI DPHY规范中指定的要求?

    4. DSI_CLK范围寄存器是否编程为与实际DSI CLK速率匹配?  

    5. DSI输入上的线路时间是否符合输出线路时间要求?

    6.是否遵循设备数据表中所述的建议初始化顺序?

    系统软件可以读取错误报告寄存器以帮助进行系统调试。 错误状态寄存器位于偏移0xE5和/或E6处。 通过在偏移0xE1和/或0xE2处启用相应的错误状态位,可以通过IRQ脉冲报告地址0xE5和/或0xE6处的个别错误情况。 有关IRQ操作和错误报告机制的详细信息,请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扬肯您好:

    您是否讨厌这个问题,如果您解决了,请将您的代码分享给我,我也是中国人,您可以将您的代码发送到我的电子邮件lxx198.8515万@126.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗兴星您好!

    我们 很乐意 帮助您实施。 作为起点,我建议使用我们的DSI调谐器根据您的面板参数生成正确的寄存器设置。 请按照面板的数据表共享.dsi文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel您好:
    谢谢,我会按照您的建议,稍后我会共享.dsi文件。